Données thermiques pour la maintenance des services essentiels

La fourniture d'électricité et de services publics fiables est impérative pour la sécurité publique et assure le bon fonctionnement général des infrastructures stratégiques, des lampadaires aux feux de circulation, des usines de traitement d'eau aux hôpitaux. C'est la raison pour laquelle l'imagerie thermique est devenue un outil de maintenance prédictive indispensable pour les usines électriques, les compagnies de gaz, les responsables d'installation, etc.

Préserver la disponibilité des installations avec les images thermiques

Parceque le public dépend de l'électricité 24h/24 et 7j/7, les entreprises de services publics prennent toutes les précautions pour éviter les pannes imprévues. Des inspections régulières approfondies des sous-stations à l'aide de caméras thermiques, ainsi que des contrôles de sécurité de l'équipement électrique avant réparation, leur permettent d'éviter des interruptions de service onéreuses et des pertes d'équipement exorbitantes.
En savoir plus
T1020-Utility-Inspection.jpg

Détecter des fuites cachées et dangereuses

Les interruptions de service peuvent également être causées par des fuites de gaz dans les centrales électriques, au niveau des sous-stations, ou le long des conduites de gaz en amont. Ces gaz sont souvent dangereux, notamment le méthane, le monoxyde de carbone et l'hexafluorure de soufre. Les caméras d'imagerie optique des gaz (OGI) spécialisées de la série G de FLIR contribuent à garantir la sécurité publique en visualisant les fuites de gaz dangereuses, afin que les équipes puissent les trouver rapidement et les arrêter.
En savoir plus
iStock-591411028.jpg

Améliorer le confort et l'efficacité des installations

Un renouvellement d'air adapté est important pour le confort, la santé et la sécurité des occupants, mais la majorité des bâtiments présente à un niveau de fuite d'air bien plus important que nécessaire. La cause principale en est souvent une conception ou une construction de piètre qualité qui permet à l'air d'entrer ou de s'échapper. Sans imagerie thermique, la source de ces fuites peut être extrêmement difficile à détecter et à visualiser.
iStock-960461794.jpg

Article Listing

Note technique

Améliorer la sécurité agroalimentaire grâce à l'imagerie thermique en temps réel

Read more
Note technique

Réduire les risques cachés dans la production agroalimentaire

Read more
Étude de cas

Garantir la sécurité dans les coffres souterrains grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Étude de cas

Réduire les pertes d’énergie et améliorer la sécurité dans la production de verre grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Note technique

De la chaleur au danger : Pourquoi les fours à forêt et les sécheurs de biomasse ont besoin de systèmes de détection précoce des incendies

Read more
Note technique

Comment l'imagerie thermique peut aider les entreprises à prévenir les incendies avant qu'ils ne s'enflamment dans les zones de stockage en vrac

Read more
Note technique

Pourquoi la qualité des microphones est plus importante que la quantité dans les caméras acoustiques

Read more
Étude de cas

Détectez et hiérarchisez les fuites d’air des freins ferroviaires avec la FLIR Si1-LD

Read more
Étude de cas

Améliorez l’efficacité de la maintenance des rails avec la caméra acoustique FLIR Si2-Pro

Read more
Étude de cas

En coulisses : Comment la technologie d’imagerie acoustique aide l’opéra national et le ballet finlandais à fonctionner en douceur

Read more
Étude de cas

Prévenir le risque incendie dans les usines, réduire les temps d’arrêt : comment l’imagerie thermique protège les lignes de production internationales

Read more
Étude de cas

Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé : Étude de cas de la réussite d’Air Power East avec la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124

Read more